请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 您好,
我一直在使用TI CCS 7中的看门狗示例。 我正在为此使用TI实验板套件。 它是CPU 01的RAM版本。 我没有在CPU 02上加载任何代码。 我可以看到看门狗根据需要重置。 但在重置时,当我检查WDFLAG状态时,它未设置。 但根据文件,应该对其进行设置。 对于我们的应用程序,我需要知道重置的原因。 请帮我解决这个问题。 感谢您提供任何帮助。 谢谢。