This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:在看门狗重置后未设置WDFLAG

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617800/tms320f28379d-wdflag-does-not-set-after-a-watchdog-reset

部件号:TMS320F2.8379万D

您好,

我一直在使用TI CCS 7中的看门狗示例。 我正在为此使用TI实验板套件。 它是CPU 01的RAM版本。 我没有在CPU 02上加载任何代码。 我可以看到看门狗根据需要重置。 但在重置时,当我检查WDFLAG状态时,它未设置。 但根据文件,应该对其进行设置。 对于我们的应用程序,我需要知道重置的原因。 请帮我解决这个问题。 感谢您提供任何帮助。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archit,

    您是否在RESC注册中检查状态标志?

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek,

    是的,正确。 RESC->WDRSn标志。 重置看门狗后看不到该设置。 请您提供一些见解,了解可能发生的情况以及我应该如何使其发挥作用? 谢谢。

    此致,
    归正