This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从C2000生成两个频率

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619796/generating-two-frequencies-from-a-c2000

主题:controlSUITE中讨论的其他部件

大家好

我需要一些帮助

C2000能否生成两种不同的信号,即基本频率约为200kHz至300kHz , 第二个信号的基本 频率是基本频率的11倍?

或者,他们的EVM是否更适合此任务?

基本频率 需要在200kHz和300kHz之间调整。

或者, 我是否需要为基本频率配备单独的信号发生器?

如何访问库?  

谢谢Jeff/Frosty   

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能是HRPWM可以导出第二个信号,也可能是PWM导出基本频率信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是想知道C2000是否适用于此应用,以及其它应用。

    因此,它能够在没有输入信号的情况下省略2个信号? 产生自己的信号。太棒了!!

    我还应该能够使用数字屏幕插件,对吗? 如果是这样,那它是完美的!

    在CCS中,这是访问库的唯一方式吗?

    最后但并非最不重要的是,他们是我应该在库中查找的一种应用程序,可能会有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在controlSUITE或CCS中找到有关ePWM和HRPWM的示例程序。 由于C2000芯片中有一个晶体,因此它可以自行导出两个信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你太棒了!!!!
    谢谢!