请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:controlSUITE中讨论的其他部件大家好
我需要一些帮助
C2000能否生成两种不同的信号,即基本频率约为200kHz至300kHz , 第二个信号的基本 频率是基本频率的11倍?
或者,他们的EVM是否更适合此任务?
基本频率 需要在200kHz和300kHz之间调整。
或者, 我是否需要为基本频率配备单独的信号发生器?
如何访问库?
谢谢Jeff/Frosty