This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-Kit:如何将SW1和SW2与"速度控制" poti?

Guru**** 2546030 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619192/drv8301-69m-kit-how-to-use-sw1-and-sw2-with-the-speed-control-poti

主题中讨论的其他部件:DRV8301-69M-KitMOTORWARE

大家好,

我是一个´m的学生,很抱歉我的英文写作

我的问题是,如何将按钮SW1和SW2与"速度控制"电位计结合使用?

我必须在没有任何计算机的情况下调节BLDC电机。

实际上,我们使用带有SpinTAC-Motion的DRV8301-69M-Kit。

您对解决方案有什么想法吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,一个提示,请查看此-> C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\tutorials -> motorware_hal tutorial
    有两章:

    6.3。读取添加电位计
    6.5。读取按钮

    我遇到了同样的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    感谢您提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PS:IQ电位计值从0变为1,这意味着从0到1000 rpm,您必须根据最大电动机转速调整此值。

    我用这种方法解决了问题: Max_rpm_pot=(((USER_IQ_FULL Scale FREQ_Hz*120)/(USER_MOTOR_NUM_POLIC_Pairs*2))/1000);
    电位计=_IQpumpy (HAL_readPotentiometerData (halHandle),_IQ (max_rpm_pot));
    或者您可以输入一个数字。