请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:DRV8301-69M-Kit, MOTORWARE大家好,
我是一个´m的学生,很抱歉我的英文写作
我的问题是,如何将按钮SW1和SW2与"速度控制"电位计结合使用?
我必须在没有任何计算机的情况下调节BLDC电机。
实际上,我们使用带有SpinTAC-Motion的DRV8301-69M-Kit。
您对解决方案有什么想法吗?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我是一个´m的学生,很抱歉我的英文写作
我的问题是,如何将按钮SW1和SW2与"速度控制"电位计结合使用?
我必须在没有任何计算机的情况下调节BLDC电机。
实际上,我们使用带有SpinTAC-Motion的DRV8301-69M-Kit。
您对解决方案有什么想法吗?
此致