请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M 主题中讨论的其他部件:DRV8305,MOTORWARE
您好,Champs:
我的客户正在使用 Teknic_M2310PLN04K和F2.8069万M launchpad+DRV8305 BoostXL测试proj_lab11e。 Motorware版本为motorware_1_01_00_18。 他们发现电动机在高电流情况下无法启动。 启动阶段电流范围捕获如下所示。 故障LED指示灯也将亮起。 导线连接正常,电机的霍尔传感器正常。
您是否愿意帮助您检查原因?
谢谢。
巴西,
年轻