This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万F:通常使用快速和FOC方法的低速恒定扭矩控制

Guru**** 2546960 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616446/tms320f28027f-very-low-speed-constant-torque-control-using-fast-and-foc-methods-in-general

部件号:TMS320F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:LAUNCHXL-F2.8027万FLAUNCHXL-F2.8069万MBOOSTXL-DRV8305EVM

我正在研究一种恒定扭矩电机控制器,它可以在(-20 RPM)至(300 RPM)的速度范围内将扭矩保持在设定值+/- 0.75 % 范围内。  如果可以,我有三个问题:

  1. 低速控制,从0转/分至0转/分。 使用FOC时,TI文献中描述的“强制角度”概念增强了作用。  "强制角度"似乎主要用于初始启动目标转速更高的电机。 它是否也可用于控制,如果不能,则将FOC与2极对BLDC电机一起使用时的低端速度切断功能在哪里?
  2. 我在文献或 LAUNCHTXL-F2.8027万F实验室项目软件中找不到任何支持FOC在电机转速变为负时保持恒定扭矩控制的软件来源。  在某些异常的工艺条件下,电机输出上的机械连杆将允许电机"向后"驱动。  理想情况下,电机将在这些事件中保持恒定的扭矩控制,FOC是否能实现这一点?
  3. 如果低速或负速问题使FOC无法进行恒定扭矩控制,那么TI是否提供了替代技术来实现这一点,而无需使用旋转传感器解决方案?

非常感谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.对于无传感器FOC,很难在非常低的速度下保持非常稳定的运行,最好使用传感器FOC。 如您所知,力角仅用于启动,这是一个没有转子位置反馈控制的电流闭环。 您可以在user.h中通过user_force_angle_FREQ_Hz设置力角度速度
    2,Lab05a是一种扭矩控制模式,您可以设置q轴电流参考以进行机具扭矩控制,扭矩电流值将控制速度方向和值。
    3.恒定扭矩控制可用于任何速度和运行方向,电机转速取决于电动机轴上的扭矩电流和负载。 如项目1所示,对于极低速度,SPM和ACI电机最好使用传感器-FOC,如在运行中,如果可能的话。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助,Yanming! 我订购了一个LaunchXL-F2.8069万M和一个新的BOOSTXL-DRV8305EVM。 他们已经到达,我已经连接了CCS 6.2 0,我正在阅读有关InstaSPIN-Motion的信息。 非常感谢您向我指出正确的方向!
    此致,
    David