请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8027万F 主题中讨论的其他部件:LAUNCHXL-F2.8027万F, LAUNCHXL-F2.8069万M, BOOSTXL-DRV8305EVM
我正在研究一种恒定扭矩电机控制器,它可以在(-20 RPM)至(300 RPM)的速度范围内将扭矩保持在设定值+/- 0.75 % 范围内。 如果可以,我有三个问题:
- 低速控制,从0转/分至0转/分。 使用FOC时,TI文献中描述的“强制角度”概念增强了作用。 "强制角度"似乎主要用于初始启动目标转速更高的电机。 它是否也可用于控制,如果不能,则将FOC与2极对BLDC电机一起使用时的低端速度切断功能在哪里?
- 我在文献或 LAUNCHTXL-F2.8027万F实验室项目软件中找不到任何支持FOC在电机转速变为负时保持恒定扭矩控制的软件来源。 在某些异常的工艺条件下,电机输出上的机械连杆将允许电机"向后"驱动。 理想情况下,电机将在这些事件中保持恒定的扭矩控制,FOC是否能实现这一点?
- 如果低速或负速问题使FOC无法进行恒定扭矩控制,那么TI是否提供了替代技术来实现这一点,而无需使用旋转传感器解决方案?
非常感谢!
David