This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:将XDS100仿真器与CCS 3.3 v一起使用时出现错误SC_ERR_POD_OPEN;-151&gt

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618584/tms320f28335-error-sc_err_pod_open--151-on-using-xds100-emulator-with-ccs-3-3-v

部件号:TMS320F2.8335万

实验套件在几天前工作正常,然后每次尝试连接主板时开始弹出错误"SC_ERR_POD_OPEN (SC_ERR_POD_OPEN)</-151>。 我还尝试了相同的CCS 5.1和相同的XDS100仿真器,但没有成功。它在我看来是一个硬件问题,因为有时会晃动电缆,主板通电,我将其保持在特定位置以使其正常工作,但现在没有发生任何事情。 如何解决问题? 由于硬件问题,我不想购买新套件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shailendra,您好!

    我首先检查是否在目标配置中选择了XDS100v1探头以及TMS320F2.8335万作为“板或器件”,然后单击“测试连接”以查看是否成功。

    如果这不能解决问题,则可能是仿真器芯片需要重新编程。 请按照以下论坛帖子中的说明执行此操作:

    e2e.ti.com/.../2.1086万

    希望这能有所帮助,
    Kevin

    编辑:最好用电压表检查FTDI芯片的5V引脚,连接器可能已磨损,需要脱色并更换。

    以下是PIN的数据表:www.ftdichip.com/.../DS_FT2232D.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Kevin的回复。 虽然我尝试使用mprog应用程序对仿真器芯片进行重新编程,但我无法通过应用程序发现FT2232D芯片。 然后我试了一个我已经拥有的F2812电路板。 我使用了支持FT2232H芯片的USB到JTAG仿真器。 这一次我可以使用mprog应用程序检测设备,然后重新编程。 我仍然无法连接F2812板。 这次错误是“Error connecting to the target: Error 0x8000.02万/-1135 Fatal1135 Fatal Error During:ocs,unrecoverable emulation error”。
    是的,我检查了两个芯片上Vcc的电压。 电压如下
    处理器 芯片 电压
    F2.8335万 FT2232D 1.3 V
    F2812 FT2232H 3.3 V
    请回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shailendra,您好!

    请仔细检查您的目标配置是否与您选择的设备匹配并正确配置。 此外,确保controlCARD上的开关处于正确位置。

    查看以下指南中的第1点和第3点,了解如何检查这两个方面:

    www.ti.com/.../sprufr5f.pdf

    从FT2232D数据表看,VCC应该是+4.35V到+5.25V。 检查以确保这是正确的,并且如果前两条建议不起作用,则没有任何内容显示为断开连接。

    最佳,
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kevin,按照您的建议,我重新检查了连接和交换机,发现它没问题。 另外,我重新检查了Vcc引脚到接地电压的电压,它与FT2232D的1.3 V和FT2232HL IC的1.7 V相同。 可能是什么问题。 同样,我认为这似乎是硬件问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shailendra,您好!

    您如何为电路板供电并连接到JTAG? 这两种情况是否都是通过USB端口发生的?如果是,您是否尝试使用不同的电缆?

    以下论坛海报有相同的问题,建议的解决方案可能会帮助您:

    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    您收到的错误与仿真器有关,但似乎没有指向一个特定的解决方案。 它可能与仿真引脚未完全连接到主板有关,这是以前的解决方案所建议的。

    最佳,

    Kevin