实验套件在几天前工作正常,然后每次尝试连接主板时开始弹出错误"SC_ERR_POD_OPEN (SC_ERR_POD_OPEN)</-151>。 我还尝试了相同的CCS 5.1和相同的XDS100仿真器,但没有成功。它在我看来是一个硬件问题,因为有时会晃动电缆,主板通电,我将其保持在特定位置以使其正常工作,但现在没有发生任何事情。 如何解决问题? 由于硬件问题,我不想购买新套件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
实验套件在几天前工作正常,然后每次尝试连接主板时开始弹出错误"SC_ERR_POD_OPEN (SC_ERR_POD_OPEN)</-151>。 我还尝试了相同的CCS 5.1和相同的XDS100仿真器,但没有成功。它在我看来是一个硬件问题,因为有时会晃动电缆,主板通电,我将其保持在特定位置以使其正常工作,但现在没有发生任何事情。 如何解决问题? 由于硬件问题,我不想购买新套件。
Shailendra,您好!
我首先检查是否在目标配置中选择了XDS100v1探头以及TMS320F2.8335万作为“板或器件”,然后单击“测试连接”以查看是否成功。
如果这不能解决问题,则可能是仿真器芯片需要重新编程。 请按照以下论坛帖子中的说明执行此操作:
e2e.ti.com/.../2.1086万
希望这能有所帮助,
Kevin
编辑:最好用电压表检查FTDI芯片的5V引脚,连接器可能已磨损,需要脱色并更换。
以下是PIN的数据表:www.ftdichip.com/.../DS_FT2232D.pdf
Shailendra,您好!
您如何为电路板供电并连接到JTAG? 这两种情况是否都是通过USB端口发生的?如果是,您是否尝试使用不同的电缆?
以下论坛海报有相同的问题,建议的解决方案可能会帮助您:
processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems
您收到的错误与仿真器有关,但似乎没有指向一个特定的解决方案。 它可能与仿真引脚未完全连接到主板有关,这是以前的解决方案所建议的。
最佳,
Kevin