This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:[Lab05h]调谐PI电流控制器-电机产生的声音如何?

Guru**** 2546030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618185/drv8301-69m-kit-lab05h-tunning-pi-current-controller---what-about-sounds-the-motor-generates

部件号:DRV8301-69M-Kit

您好,

我正在尝试按照实验05h中的操作来调整我的电机参数。 它是BLDC电机,额定转速为~1万 rpm和200A。

PI增益默认设置为:KI = 0.14 ,KP = 0.037。 虽然它们在实践中似乎工作正常,但其步骤响应非常差(步骤值-1):

我发现,当KP显著增加时,我可以获得更好的结果,即:KI = 0.2 ,KP = 0.2 :

但是,增大KP会立即增加低速时电机的"嗡嗡声"。 没有达到不合理的高水平,但它肯定在那里。 我应该担心,还是完全没问题,我可以继续使用新参数?

我还注意到,当我输入一个真正的电极对数(即6个,因为我计算了12个转子极)时,我的电机运行得更大声,尤其是在速度为1krpm的较高速度下。 如果我使用默认值4,则它完全安静。 我想如何解决这个问题,保持数字准确有多重要? 这很奇怪,但数字越低,效果越好...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想当你输入一个错误的极数时,速度计算是不正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要平衡动态响应和稳定性,良好的步进响应需要更高的KP,这将增加扭矩电流振动,从而导致电机噪音,尤其是在高速时。 您可能会使用不同的KP来实现低速和高速。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道声音是不是由轴振动引起的,特别是低速时的振动。 轴似乎运行清晰,它是来自电机内部的"电"声音(变压器提供的一种)。

    至于用错误的极数计算速度-我没有注意到它与电机的行为相似,它在两种情况下都能很好地保持设定速度。 这种高噪音似乎是唯一的区别(这种噪音更可能是由机械振动引起的,但您不会注意到它们)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是来自电动机的电磁噪声,其根本原因是调节速度和电流,您可以调节3 PI调节器的KP和KI,尤其是KP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了,但问题仍然存在-它对电机是否有害? 声音本身对我来说不是问题。

    您能不能准确地说明“3 PI调节器”是什么意思? 我使用PI进行电流控制,使用spinTAC进行外部速度环路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道这是否是马达的问题,但要减少gMotorVars.kP_idq。 请参阅“InstaSPIN Projects and Labs User's Guide (InstaSPIN项目和实验室用户指南)”的第122页。 有关说明,请参见。