您好,
我正在尝试按照实验05h中的操作来调整我的电机参数。 它是BLDC电机,额定转速为~1万 rpm和200A。
PI增益默认设置为:KI = 0.14 ,KP = 0.037。 虽然它们在实践中似乎工作正常,但其步骤响应非常差(步骤值-1):
我发现,当KP显著增加时,我可以获得更好的结果,即:KI = 0.2 ,KP = 0.2 :
但是,增大KP会立即增加低速时电机的"嗡嗡声"。 没有达到不合理的高水平,但它肯定在那里。 我应该担心,还是完全没问题,我可以继续使用新参数?
我还注意到,当我输入一个真正的电极对数(即6个,因为我计算了12个转子极)时,我的电机运行得更大声,尤其是在速度为1krpm的较高速度下。 如果我使用默认值4,则它完全安静。 我想如何解决这个问题,保持数字准确有多重要? 这很奇怪,但数字越低,效果越好...