请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 您好,
我的客户对C2000有以下几个问题:
1)是否可以从CPU 1访问CPU 2闪存?
看起来像一个CPU加农来访问第二个内核的闪存,因为TRM表示它们是专用闪存区域。 但系统确实有一个全局共享RAM内存部分和MSG RAM,用于在CPU内核,CPU内核和CLA1之间交换数据。 请确认。
2)硬件BIST测试的是什么? 我们是否有可以分享的资料?
谢谢!
Chuchen