This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:内存和BIST问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618417/tms320f28379d-memory-and-bist-question

部件号:TMS320F2.8379万D

您好,

我的客户对C2000有以下几个问题:

1)是否可以从CPU 1访问CPU 2闪存?

看起来像一个CPU加农来访问第二个内核的闪存,因为TRM表示它们是专用闪存区域。  但系统确实有一个全局共享RAM内存部分和MSG RAM,用于在CPU内核,CPU内核和CLA1之间交换数据。  请确认。

2)硬件BIST测试的是什么?  我们是否有可以分享的资料?

谢谢!

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王先生,

    [报价] 1) CPU 2闪存可从CPU 1访问? [/引述]

    否,闪存是每个CPU的专用内存。

    看起来像一个CPU cannon访问第二个内核的闪存,因为TRM表示它们是专用闪存区域。  但系统确实有一个全局共享RAM内存部分和MSG RAM,用于在CPU内核,CPU内核和CLA1之间交换数据。  请确认。 [/引述]

    您的理解是正确的。 GSxRAM 是两个CPU之间的共享RAM,LSxRAM是CPU和CLA之间的共享RAM。 此外 ,它还具有 MSGRRAM来交换信息。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于硬件BIST,它用于测试CPU逻辑。 我们将有其他专家提供有关这方面的详细信息。

    此致,

    Vivek Singh