This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT U,V,W ADC电压测量。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618020/tmdshvmtrpfckit-u-v-w-adc-voltage-measurement

你(们)好  

我使用 TMDSHVMTRPFCKIT。  

U,V,W电压标准化为410/sqrt(3),范围为0至3.3V

我使用Chel[4],Chel[5],Chel[6]来计算A,B,C电压。

在CCS中,我写下面的代码。

u=_IQ12toIQ (AdcResult.ADCRESULT4)- offsetC;
v=_IQ12toIQ (AdcResult.ADCRESULT5)-offsetD;
w=_IQ12toIQ (AdcResult.ADCRESULT6)-offsetE;

我觉得Dlog图有点奇怪。

1.如何获得正确的相位电压作为ADC值?

2. U - V是线路到线路电压?

以900RPM为单位,使用万用表测量I。 LinetoLine RMS电压= 84V,然后相峰值电压= 84*sqrt(2)/sqrt(3)= 68.6V

在ADC = 0.128 的情况下获得U - V峰值。 因此,相位峰值电压= 0.128 *410/sqrt(3)= 30.3V

为什么两个值不同?  

请帮帮我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刻度电压为409.9V=OV/ 3.3 (9.09 /(9.09 +300+820)),而不是410方根(3),后者是控制参数计算的基本电压。

    1.实际相位电压= ADC结果409.9 ,不需要减去偏移。

    2.线对 线电压(UV) 是相位U减去 相位V的电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Yanming。
    1.为什么有直流分量和第三谐波?
    2.为什么测量值与ADC值不同?
    我的计算有什么问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.它是基于SPWM的SVPWM模式,它注入了第三个谐波,这是2级模式,参考零点为Vdc/2。
    2.如何获得U-V电压的ADC值? 请注意,当您测量线路电压和相位电压时,参考点不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Yanming。

    1.我无法理解为什么参考零点是Vdc/2。

    您能否解释原因?


    2.我得到了类似的U-V电压的ADC值。可变格式是iQ24


    u=_IQ12toIQ (AdcResult.ADCRESULT4);
    v=_IQ12toIQ (AdcResult.ADCRESULT5);
    w=_IQ12toIQ (AdcResult.ADCRESULT6);
    DC=_IQ12toIQ (AdcResult.ADCRESULT7);
    UV = U - V;


    我使用'LogCh1 =(Int16)_IQtoIQ15 (UV);'来检查UV峰值。
    UV峰值* 410/sqrt(3)= U相峰值
    ( sqrt(3)用于线对线→相)
    接下来,使用有效值万用表测量U-V。

    因此,U相峰值值U-V万用表值(rms)* sqrt (2)/sqrt (3)是否相同?
    (sqrt(2)用于rm→峰值,sqrt(3)用于线对线→相位)

    我的解释是否有问题?