请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DRV8301-HC-C2-Kit 您好,
DRV8301-HC02套件的最高工作温度是多少?
HC-02套件上的MOSFET (sum110n06)的额定电流为175C和100A,但HC-02套件的硬件参考指南将60A视为峰值相位电流。 由于这两个信息,我不确定我是否可以长时间在150°C的温度下操作。 未定义或建议使用连续工作电流。
HC-02套件的最高工作温度是多少?
HC-02套件的最大连续工作电流是多少? (关于环境温度)