This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-HC-C2-Kit:DRV8301-HC02工具箱的最高工作温度

Guru**** 2541610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616832/drv8301-hc-c2-kit-maximum-operating-temperature-of-drv8301-hc02-kit

部件号:DRV8301-HC-C2-Kit

您好,

DRV8301-HC02套件的最高工作温度是多少?

HC-02套件上的MOSFET (sum110n06)的额定电流为175C和100A,但HC-02套件的硬件参考指南将60A视为峰值相位电流。 由于这两个信息,我不确定我是否可以长时间在150°C的温度下操作。 未定义或建议使用连续工作电流。

HC-02套件的最高工作温度是多少?

HC-02套件的最大连续工作电流是多少? (关于环境温度)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最高工作温度与MOSFET,控制器,电容器等设备有关。 最大连续工作电流与环境温度,功率模块的热量,MOSFET有关。 这是一个复杂的设计问题,最大操作将随MOSFET温度而降低,MSFET的最大操作结点温度为175c,而不是意味着套件的操作温度为175。此外,您必须考虑所有器件的最大操作温度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI推荐的是什么?
    我有兴趣在40安培峰值相位电流下30分钟的时间范围内使用它,在室温50 VDC下使用它而不中断它。 根据以前的董事会经验,您认为这是可行的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是基于主板冷却,如果您添加风扇进行冷却,这是可以的。