请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8034万 大家好,我的客户正在使用F2.8034万。
他们将在升级应用程序软件时擦除闪存。 通常需要6秒来擦除,但他们发现一个需要8秒,一个需要11秒,而50个F2.8034万中有一个需要11秒。
因为他们必须设置闪存擦除的时间限制(否则他们无法判断升级是否成功),
因此,他们很好奇,为什么某些插槽需要更长的时间才能擦除?(相同的环境,都是新设备)
他们应该设定多长时间?