This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:闪存擦除时间

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617699/tms320f28034-flash-erasing-time

部件号:TMS320F2.8034万

大家好,我的客户正在使用F2.8034万。

他们将在升级应用程序软件时擦除闪存。 通常需要6秒来擦除,但他们发现一个需要8秒,一个需要11秒,而50个F2.8034万中有一个需要11秒。

因为他们必须设置闪存擦除的时间限制(否则他们无法判断升级是否成功),

因此,他们很好奇,为什么某些插槽需要更长的时间才能擦除?(相同的环境,都是新设备)

他们应该设定多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Howard Zou:

    为了澄清,客户在擦除所有闪存扇区(完全闪存擦除)或仅擦除一个扇区时是否遇到过这些情况?

    谢谢!
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin,
    它们正在擦除3个扇区。 典型擦除时间为2s/sector。
    Howard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍华德

    F2803x上的单(8k)扇区的闪存擦除时间最长可达12秒。 我建议客户在设计时记住这一点。

    最佳,
    Kevin