This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDXIDDK379D:在IDDK FOC示例上设置了TripFlagDMC且无法清除

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617198/ccs-tmdxiddk379d-tripflagdmc-is-set-and-cannot-clear-on-the-iddk-foc-example

部件号:TMDXIDDK379D
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

使用TMDXIDDK379D,并尝试通过controlSUITE中的示例代码,该代码在应用说明SPRABZ0:使用TMS320F2837x的3相PMSM的含传感器FOC中进行了说明。

几个问题:

1)在“超过当前限制”的Build 2中,TripFlagDMC已设置,我无法在代码中找到CMPSS中要更改的值,以使该标志变为0。  如何取消设置此标志? 我尝试调整LEM和分流值,但没有成功。

2)同样在Build 2中,它表示如果对直流总线施加足够的电压,电机将在几秒钟后开始旋转...但我在任何文献中都找不到电机旋转所需的最低直流电源电压。  我不使用JP1的15Vdc电源,现在使用的是可变直流电源,但操作ESTUN电机需要什么电压?

谢谢!

本326.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)。 9.7 部分对此进行了说明。

    2)。 如果您 是电动机驱动器的初学者,通过JP1提供15V电源可能是安全/谨慎的。 相反,如果您要使用板载直流-直流转换器,则需要大约55V输入才能提供15V电源。

    当您将直流总线电压从较低的值(例如50V)增加时,您会注意到电机轴摆动,然后逐渐加大力度,然后稳定运行。 对于代码中给出的默认值, 最小电压可能高于100V,以查看电机稳定旋转。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)使用了错误的示例版本,因此解决了此问题。

    2) 15V电源用于通过Build 1。 对于Build 2,电源配置已更改为使用可变直流电源。
    -已连接J1-J8跳线
    -电阻器R8-R13填充0欧姆
    -直流电源输入连接到BS2和BS3,跳线从BS2连接到BS1。

    电动机在直流电压输入高达100V的情况下仍不旋转。 图形上的clark1.Alpha和clark1.Beta读数只是0处的噪声。 欢迎提出任何建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关电机不旋转的更多信息:

    PWM工作正常,但电机的3相(U,V,W)输出电压似乎可疑。  输出均处于相位,振幅从电源电压至~10V (我预计底部电压接近0V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很难理解这个问题,也许花更多的时间深入了解一下就可以帮助你自己解决这个问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低压侧PWM开关的一个数字隔离器(U3)出现故障。  这可防止电机相位电压冲击接地至Vcc。

    当仍处于制造级别2时,电动机在向直流总线施加50V直流电压以上时将来回摇晃(约15个机械角度)  我已更改VQ,Vd和Speedref参数,但无法使电机成功旋转。  更改这3个参数只会导致电机剧烈/剧烈摇晃。  我已通读了应用报告,但没有找到有关让电机旋转的其他信息。

    您能否帮助您了解如何使电机旋转?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增加VqTesting并降低速度参考 这可以增加电流,但要逐渐进行,应该可以。