主题: controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
使用TMDXIDDK379D,并尝试通过controlSUITE中的示例代码,该代码在应用说明SPRABZ0:使用TMS320F2837x的3相PMSM的含传感器FOC中进行了说明。
几个问题:
1)在“超过当前限制”的Build 2中,TripFlagDMC已设置,我无法在代码中找到CMPSS中要更改的值,以使该标志变为0。 如何取消设置此标志? 我尝试调整LEM和分流值,但没有成功。
2)同样在Build 2中,它表示如果对直流总线施加足够的电压,电机将在几秒钟后开始旋转...但我在任何文献中都找不到电机旋转所需的最低直流电源电压。 我不使用JP1的15Vdc电源,现在使用的是可变直流电源,但操作ESTUN电机需要什么电压?
谢谢!
本326.