This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万D:CCS中的RUN和STEP RUN之间的区别

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617538/ccs-tms320f28377d-the-different-between-run-and-step-run-in-the-ccs

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我调试同一个程序。但当我运行此程序时,运行时间与运行时间不同。为什么?

在运行情况下,时间是214个周期,步进运行是160个周期,另一个是184个周期,这是为什么有如此多的不同?

此致

摇晃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    摇晃,

    周期计数之间的差异是因为调试器每次到达中断点时都会刷新CPU管道。 如果您通过更改循环长度并测量照射行程和单步循环计数进行实验,您会发现差异与循环长度成线性比例。

    使用RUN进行的循环计数测量是指循环所用的实际时间,应与GPIO104中的内容完全匹配。

    此致,

    Richard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    Richard
    感谢您的回答
    不同的原因是CPU管道读写保护。在步骤运行模式下,管道无法测试管道冲突,因为管道在每个步骤运行中都被刷新。 在运行模式下,我们可以测试管道保护
    对吗?
    此致
    摇晃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摇晃,

    这可能是一个原因,是的。

    此致,

    Richard