This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:是否需要使用LDO为controlCARD-DIMM100提供3.3V Vdd?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617880/tms320f28335-do-i-need-to-use-an-ldo-for-supplying-the-3-3v-vdd-to-the-controlcard-dimm100

部件号:TMS320F2.8335万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

尊敬的先生/女士:

我现在正在开发自己的PCB以使用F2.8335万。 在我的PCB布局中,我将有一个controlCARD-DIMM100插座,用于插入F2.8335万控制卡。 我注意到,在坞站中有一个LDO TPS7.9533万,它可以产生3.3V电压。 最初,我认为这个3.3V电压被用作F2.8335万芯片的VDD电压。 但是,从“USBDockingStation_Schematic [R3]”中,我发现LDO TPS7.9533万的输出端没有连接引脚。 我使用万用表发现LDO TPS7.9533万 3.3V输出引脚的输出与DI100插座的"V33-ISO"引脚之间没有物理连接。 这是否意味着控制卡上有LDO,我们只需要为DIMM100插座提供5V电压?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lin,

    您得出了正确的结论。

    从电源角度来看,controlCARD需要5V和GND。  坞站上提供的3.3V滑轨仅用于帮助在坞站上创建原型电路。

    请注意,controlSUITE中提供了controlCARD和扩展坞的原理图。

    希望这能有所帮助!


    谢谢!
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您可以在R R 2.2 controlCARD原理图中看到,F2.8335万 3.3V电源是使用U2从DIMM 5V0信号生成的。

    3V3-ISO由隔离的RS-232电路使用。

    扩展坞TPS7.9533万 3V3电源由XDS100电路使用。

    汤米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett和Tommy,您的回答非常有帮助。 非常感谢。

    LIN