请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 主题:controlSUITE中讨论的其他部件
尊敬的先生/女士:
我现在正在开发自己的PCB以使用F2.8335万。 在我的PCB布局中,我将有一个controlCARD-DIMM100插座,用于插入F2.8335万控制卡。 我注意到,在坞站中有一个LDO TPS7.9533万,它可以产生3.3V电压。 最初,我认为这个3.3V电压被用作F2.8335万芯片的VDD电压。 但是,从“USBDockingStation_Schematic [R3]”中,我发现LDO TPS7.9533万的输出端没有连接引脚。 我使用万用表发现LDO TPS7.9533万 3.3V输出引脚的输出与DI100插座的"V33-ISO"引脚之间没有物理连接。 这是否意味着控制卡上有LDO,我们只需要为DIMM100插座提供5V电压?
谢谢你。