This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8075万:电流消耗过高

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615462/tms320f28075-too-high-current-consumption

部件号:TMS320F2.8075万

大家好,

我使用F2.8075万 (PTP)为我的项目创建了PCB布局。 当我尝试打开F2.8075万时,电流进入电流限制(>400mA)。

我找不到任何从3.3V到GND或类似的网桥。 在我的PCB上进行测试时,只有这些引脚连接到某些设备:

电源引脚提供3.3V电压

-VREGENZ已连接至GND

-XRS通过2,2k提高到3.3V

-TRST被拉为2.2k

-GPIO72连接到3.3V (引导选择)

-GPIO84已下拉

-PowerPAD未连接到GND (可能是高电流的原因?)

-X1保持打开状态(可能是高电流的原因?)

-VREFHIx连接到3.3V -VREFLOx连接到GND

我是否可能通过电阻或连续性测量破坏输入?  

我不知道为什么电流每次都在电流限制范围内? 你有什么想法。

谢谢!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    Vssosc和Vssa的情况如何?

    设备唯一的另一个接地线是电源板,因此您肯定也想连接它。 如果IO电源没有接地,但完全连接模拟电源导致设备短路和损坏,我不会感到惊讶;这些电源需要始终保持在0.3V左右。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Devin,

    感谢您的回复。 在电源板接地的PCB上出现相同的问题。

    也许我有一个更简单的解决方案。 我计划使用内部电压调节器生成1.2V电压,但我也将VDD引脚连接到3.3 V
    我敢打赌这是主要的问题,不是吗?

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    是的,连接1.2V电源针脚更有可能是设备短路的原因。 如果您要使用内部VREG,则应将所有1.2V引脚相互连接,并将去耦电容器连接到每个引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VDD引脚是否内部连接? 我真的必须通过导线连接它们吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿,
    现在我没有将VDD引脚连接到3.3 V,n ü µC正在运行。 我还成功调试了n ü µC。
    现在电流为150mA。 这是否足够? 与数据表相关,工作RAM模式下的电流应为140mA,这将适用。

    空闲模式的定义是什么?

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    为了获得最佳性能,我们建议从外部连接VDD引脚。

    150mA是LDO或其它电源IC的最大额定值还是外部PSU的电流限制? 140mA是RAM模式下的典型功耗,但最大值约为270mA。 由于您正在使用VREG,因此此电流必须来自3.3V VDDIO轨,因此单个IC或PSU也可能为VDDIO,VDD3VFL和VDDA提供电流。

    空闲模式是一种低功耗模式,CPU在发出唤醒信号之前停止执行指令。