请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8075万 大家好,
我使用F2.8075万 (PTP)为我的项目创建了PCB布局。 当我尝试打开F2.8075万时,电流进入电流限制(>400mA)。
我找不到任何从3.3V到GND或类似的网桥。 在我的PCB上进行测试时,只有这些引脚连接到某些设备:
电源引脚提供3.3V电压
-VREGENZ已连接至GND
-XRS通过2,2k提高到3.3V
-TRST被拉为2.2k
-GPIO72连接到3.3V (引导选择)
-GPIO84已下拉
-PowerPAD未连接到GND (可能是高电流的原因?)
-X1保持打开状态(可能是高电流的原因?)
-VREFHIx连接到3.3V -VREFLOx连接到GND
我是否可能通过电阻或连续性测量破坏输入?
我不知道为什么电流每次都在电流限制范围内? 你有什么想法。
谢谢!
Tom