请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 主题中讨论的其他部件:controlSUITE, C2000WARE
你好,冠军
I improt V210 CLA示例: C:\ti\controlSUIT\DEVICE_SUPPORT\F2837xD\V210\F2837xD_Examples_CPU1 \CLA_ASIN2837 \CLA_ASIN
将CPU1_RAM配置加载到设备时,代码将在 Cla1ForceTask1andWait()中停止;
我检查了cmd和init代码,问题是 void CLA_configClaMemory(void)没有将L4配置为CLA,而CMD选择了CLA,因此导致了问题。
MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS4 = 1;
MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS4 = 1;
请更新示例。
Eric