This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:controlSUITE CLA示例错误

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617704/tms320f28379d-controlsuite-cla-example-error

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:controlSUITEC2000WARE

你好,冠军

I improt V210 CLA示例: C:\ti\controlSUIT\DEVICE_SUPPORT\F2837xD\V210\F2837xD_Examples_CPU1 \CLA_ASIN2837 \CLA_ASIN

将CPU1_RAM配置加载到设备时,代码将在 Cla1ForceTask1andWait()中停止;

我检查了cmd和init代码,问题是 void CLA_configClaMemory(void)没有将L4配置为CLA,而CMD选择了CLA,因此导致了问题。

MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS4 = 1;
MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS4 = 1;

请更新示例。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    感谢您的发帖。 我相信最新的C2000Ware软件包中已经纠正了这一问题。 请您确认吗?

    此外,C2000Ware将替换controlSUITE。 我建议您开始使用此软件包。

    SAL