This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:不存在时钟-"跛行模式"启动时钟。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616641/tms320f28335-no-clock-present---limp-mode-clock-on-startup

部件号:TMS320F2.8335万

我正在测试的主板上有问题。  

我有一个示波器连接到F2.8335万的XCLKOUT引脚。 打开主板电源时,显示的信号是~3.7MHz的方波,大约每秒变为~1.9 MHz的方波。 我相信这种变化是由于外部复位监督员的要求,它要求每隔一段时间就进行一次看门狗复位。 当我将设备置于复位状态时,仅存在~1.9MHz时钟。

我不知道为什么会这样。 是否需要更改振荡器启动的任何配置设置? 我附上了一些时钟示意图和主板布局的图片。 我相信but...no时钟设置正确!

电容器位于底部晶体的正下方。  

这是正在使用的晶体:  

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergey,

    您指出,当您将设备置于复位状态时,您会在XCLKOUT引脚处看到1.9MHz的信号。 这让我知道主板上的其他一些电路正在驱动此信号,因为在重置期间,所有MCU引脚都被强制到输入模式。 您能否检查一下您的主板上的XCLKOUT信号还有哪些驱动因素?

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道还能是什么... XCLKOUT只连接到一个测试点,没有其他的连接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对硬件设计指南中的这一点也很好奇,因为它似乎与前面提到的内容相矛盾:

    因此,即使在复位过程中,XCLKOUT上也应该存在信号,但如果它反映SYSCLKOUT/4,则表示SYSCLKOUT为~7.2MHz,这似乎毫无意义。 SYSCLKOUT是否是晶体振荡器频率的直接反射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一件值得注意的事情是,我直接证明了晶体振荡器,它确实显示了30MHz正弦波。 我在3个不同的板上(2个不同的晶体电容器值)做了同样的结果,所以我不认为是探头电容跳转启动时钟或任何东西。 由于晶体正在运行并连接到MCU -可能会发生什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sergey,

    关于XCLKOUT不受此设备上的XRSn影响,您回答正确。 XCLKOUT在XRSn期间成为我们的新型器件上的输入,这些器件将与GPIO进行多路复用。

    我想,在本调试的下一步中,您可以尝试运行已知良好的软件示例,您可以使用Control Suite下载该示例。 此示例称为timed_led闪烁。 请使用仿真器加载它,并在观察XCLKOUT引脚的同时运行它。

    如果工作正常,下一步是查看启动时正在执行的软件(例如,它是否已无闪存,以及在尝试执行时是否实际编程到闪存中)

    此致,
    彼得