请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8335万 我正在测试的主板上有问题。
我有一个示波器连接到F2.8335万的XCLKOUT引脚。 打开主板电源时,显示的信号是~3.7MHz的方波,大约每秒变为~1.9 MHz的方波。 我相信这种变化是由于外部复位监督员的要求,它要求每隔一段时间就进行一次看门狗复位。 当我将设备置于复位状态时,仅存在~1.9MHz时钟。
我不知道为什么会这样。 是否需要更改振荡器启动的任何配置设置? 我附上了一些时钟示意图和主板布局的图片。 我相信but...no时钟设置正确!
电容器位于底部晶体的正下方。
有什么建议?