This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCCHXL-F2.8377万S:是否可以将BOOSTXL-DRV8301与LAUNCCHXL-F2.8377万S配合使用作为有源前端转换器(三相PWM整流器)....?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616905/ccs-launchxl-f28377s-can-i-use-boostxl-drv8301-with-launchxl-f28377s-as-an-active-front-end-converter-three-phase-pwm-rectifier

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我有一  个bootxl - DRV8301套件,我 已将其 用作三相VSI与LUNCHXL-F2.8377万S配合使用。 工作正常。 但现在我想将bootxl-DRV8301套件用作具有电压定向控制的三相PWM整流器。我想检查AFE的控制固件。 我可以使用它吗? Plz给了我一些指导。

谢谢,此致,

Jaimin Mehta。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    模拟整流器是可以的,您可以将3相输入连接到逆变器的电机连接,并限制输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yanming您好!

    我已经按照你所说的那样做了。 我已将三相输入接在线路电抗器之后,并将输入电压提供给DRV8301。 直流侧无负载。 我在这里看到了直流总线和ADC反馈接地是常见的,这意味着电源接地和DSP控制器接地是常见的。

    我正在提供3相交流的输入,当我在示波器中测量时,我正在获得带正弦波形的线到线电压,但我不会获得带线到中性线的正弦波形。 它就像正弦,第三谐波从上侧开始,平坦从下侧开始。

    那么,该问题的解决方案是什么…? 如何获得相位(线到中性)电压的正弦波形…???


    谢谢,此致,
    Jaimin Mehta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对。 这是2级逆变器和用于控制和电源的公共接地。 您最好参考标准三相整流器,了解如何将套件更换为整流器。