请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我有一 个bootxl - DRV8301套件,我 已将其 用作三相VSI与LUNCHXL-F2.8377万S配合使用。 工作正常。 但现在我想将bootxl-DRV8301套件用作具有电压定向控制的三相PWM整流器。我想检查AFE的控制固件。 我可以使用它吗? Plz给了我一些指导。
谢谢,此致,
Jaimin Mehta。