请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8377万D 您好,Champs:
我的客户正在太阳能逆变器项目中使用F2.8377万D。 他们对VDD 3.3V连接有如下疑问。
VDD,VDDA,VDDOSC通过电感器连接到VDD_3V3。
但VDD3VFL直接连接到VDD_3V3。
所以,您可以帮助解释原因吗?
谢谢!
巴西,
年轻
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Champs:
我的客户正在太阳能逆变器项目中使用F2.8377万D。 他们对VDD 3.3V连接有如下疑问。
VDD,VDDA,VDDOSC通过电感器连接到VDD_3V3。
但VDD3VFL直接连接到VDD_3V3。
所以,您可以帮助解释原因吗?
谢谢!
巴西,
年轻