请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0049万M 如果我们使用ePWM的CMP触发ADCSOC,并通过 输出X条将这些信号路由到GPIO,GPIO的最终分辨率是多少? 边缘将 被定量为SYSCLK,还是保留任何HR信息?
谢谢!
Eric
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我们使用ePWM的CMP触发ADCSOC,并通过 输出X条将这些信号路由到GPIO,GPIO的最终分辨率是多少? 边缘将 被定量为SYSCLK,还是保留任何HR信息?
谢谢!
Eric