This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万M:输出X条GPIO分辨率

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616903/tms320f280049m-output-x-bar-gpio-resolution

部件号:TMS320F28.0049万M

如果我们使用ePWM的CMP触发ADCSOC,并通过 输出X条将这些信号路由到GPIO,GPIO的最终分辨率是多少?   边缘将 被定量为SYSCLK,还是保留任何HR信息?

谢谢!

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    我认为您不能以高分辨率触发ADC;任何触发器最终都将通过SYSCLK进行限定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Devin,
    感谢您的回复。 实际上,其目的不是触发ADC,而是让这些信号通过输出X条路由到设备外部的GPIO。 也许我误解了这个图,但似乎我们可以将这个流传递到外部信号。 所以,如果我们使用HR Resolution来创建触发器,那么SYSCLK会准确地确定触发器的位置。
    来自TRM的图7.4
    ADCSOCA ->输出X-Bar -> GPIO复用器

    此致,
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    我认为来自ePWM的这些外部SOC信号不仅与SYSCLK同步,而且脉冲拉伸长度为32个周期:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric,

    您的答案正确,即您可以将CMCSS信号获取到GPIO。 输出X形杆本身内部没有任何同步器。 我无法代表路径的其余部分(CMPSS/GPIO)发言

    此致,
    克里斯