请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8379万D 您好,
我正在尝试使用Matlab在外部模式下运行F2.8379万D。 我尝试了SCI_A (GPIO28, GPIO42....)的不同配置,验证了COM (COM7)端口数,在设备管理器中正确设置波特率,Matlab设置为1.152万。 我不知道原因是什么。 我正在尝试简单的LED闪烁测试,我看到我的代码正在运行几秒钟,然后错误窗口弹出,提示通信已超时。
我使用Matlab 2016b和CCSv6。
提前感谢。