This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:C2000 Matlab支持包外部模式超时

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616963/tms320f28379d-c2000-matlab-support-package-external-mode-time-out

部件号:TMS320F2.8379万D

您好,

我正在尝试使用Matlab在外部模式下运行F2.8379万D。 我尝试了SCI_A (GPIO28, GPIO42....)的不同配置,验证了COM (COM7)端口数,在设备管理器中正确设置波特率,Matlab设置为1.152万。 我不知道原因是什么。 我正在尝试简单的LED闪烁测试,我看到我的代码正在运行几秒钟,然后错误窗口弹出,提示通信已超时。

我使用Matlab 2016b和CCSv6。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过运行其中一个配送示例? 它们是否正确构建和运行?

    -Brian