This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARCEXPKIT:无法在controlSUITE中找到TMDSOLARCEXPKIT的原理图,仅适用于Piccolo版本

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615756/tmdssolarcexpkit-cant-find-schematic-for-the-tmdssolarcexpkit-only-for-the-piccolo-version-in-controlsuite

部件号:TMDSOLARCEXPKIT

您好,C2000团队。

我正在寻找 TMDSOLARCEXPKIT套件的示意图。

似乎只有Piccolo版本在controlSUITE中可用。

您能否指导我下载套件Concerto版本的硬件设计文件?

巴西

Anders Lange

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    底板对于piccolo和cconcto是相同的,只使用不同的控制卡。

    因此没有其他文件可指向:)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manish。
    验证使用了哪些PWM,ADC信道等仍然是很有意义的...
    如果客户没有得到这方面的通知,则很难使用EVM。

    巴西
    安德斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders,

    我不知道你为什么这么说。 套件支持  

    现在,如果我看一下PIC B控制卡,下面是固定的内容  

    对协奏曲来说,它是

    现在PWM和GPIO与PIC-B非常相似,

    ADC是不同的,我们在controlSUITE中提供的软件包含了这一点。  

    该委员会已使用协管控制卡进行了核查。 否则,我们将不会在UG中提及它,也不会在controlSUITE中有使用它的SW。  

    如果您可以就客户遇到的问题的具体步骤提供建议,这将帮助我们了解问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,他们是否至少尝试过按-是的方式运行软件? 我建议他们可以信任我们提供的SW,以便从主板开始验证。 并按照UG中的步骤操作。