This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万可能会成为程序问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616794/tms320f28335-can-burn-into-procedure-issue

主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8335万

最近在CAN总线编程程序中完成的工作使用TMS320F2.8335万,因为 实际工作中的产品不能更改硬件以获得 Boot's的PIN,在  这种情况下,您是否可以在不更改硬件的情况下提供其他建议,以实现CAN下载程序?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您能否详细说明您想要做什么,并阐明哪些事情不能改变? 听起来您无法更改引导模式,您是否能够对设备重新编程?

    此致
    Chris