请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8335万最近在CAN总线编程程序中完成的工作使用TMS320F2.8335万,因为 实际工作中的产品不能更改硬件以获得 Boot's的PIN,在 这种情况下,您是否可以在不更改硬件的情况下提供其他建议,以实现CAN下载程序? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近在CAN总线编程程序中完成的工作使用TMS320F2.8335万,因为 实际工作中的产品不能更改硬件以获得 Boot's的PIN,在 这种情况下,您是否可以在不更改硬件的情况下提供其他建议,以实现CAN下载程序? 谢谢!