This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8027万F:使用F2.8027万设计VF逆变器并驱动单相ACIM电机

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615960/ccs-tms320f28027f-using-a-f28027-for-designing-a-vf-inverter-and-driving-a-single-phase-acim-motor

部件号:TMS320F2.8027万F
主题中讨论的其他部件:controlSUITEMOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用 TMS320F2.8027万F ,设计我的HV-Kit。

一切都很好,但我有一些问题需要处理。

请帮帮我。

1-优先  

我希望 在TMS320F2.8027万F中同时拥有鉴定实验室项目(LAB02C 0r Lab02B)和超调制实验室(LAB10a) ,以便选择其中一个在不同情况下工作。

有可能吗? 如果是,如何操作?

是否有任何示例.c文件?

2秒

我知道F2.8027万设计用于在矢量控制模式下驱动通用电机,但如果我想在VF模式下使用它是否可行? 如果是,如何操作?

第三名

是否可以使用F2.8027万驱动单相ACIM电机?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.是的,您可以将lab02b/c合并到lab10a以添加标识功能。 并将标识的参数设置为gUserParams,然后调用CTRL_setParams(ctrlHandle,&gUserParams)和CTRL_setUserMotorParams(ctrlHandle)以重置电机参数。
    2. InstaSPIN-FOC不直接使用无传感器FOC支持单相电机。 F2.8027万适用于此应用程序,但您必须自己为此设计h/w和s/w。
    3.是,作为项目2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我在等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,
    1-合并这两个项目可能会导致闪存不足(我认为)。这是否可以使用proj_lab10a作为具有一些更改的标识项目?
    2,3-是否有文档或示例项目可以帮助我解决此问题(在VF模式下使用F2.8027万)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.没有任何闪存问题,只需添加几个线路代码即可调用两个项目中的一些现有函数。

    2.您可以在网站上找到更多技术文章,也可以在TI controlSUITE中找到正弦PWM系列。 在F2.8027万F上实施v/f模式并非特殊要求,任何标量 v/f控件都可以轻松迁移到F2.8027万F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1-感谢您的帮助,我将很快尝试,并在此写下结果
    2-我知道我可以在TI controlSUITE中找到正弦PWM系列,但我想要将V/F和矢量控制模式组合到F2.8027万的方法(或将当前矢量控制模式用作V/F模式) 并根据我设计的UI选择其中的每一个。是否可行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于3相ACI电机,可以在Motorware中重新使用矢量控制算法。 对于单相ACI电机,这取决于您将使用的电源拓扑和算法。 通常,只需要SVM在单相ACI电机上实施v/f标量控制,或添加电流闭环。