请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8027万F 主题中讨论的其他部件:controlSUITE, MOTORWARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
我正在使用 TMS320F2.8027万F ,设计我的HV-Kit。
一切都很好,但我有一些问题需要处理。
请帮帮我。
1-优先
我希望 在TMS320F2.8027万F中同时拥有鉴定实验室项目(LAB02C 0r Lab02B)和超调制实验室(LAB10a) ,以便选择其中一个在不同情况下工作。
有可能吗? 如果是,如何操作?
是否有任何示例.c文件?
2秒
我知道F2.8027万设计用于在矢量控制模式下驱动通用电机,但如果我想在VF模式下使用它是否可行? 如果是,如何操作?
第三名
是否可以使用F2.8027万驱动单相ACIM电机?
谢谢