This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万M:CMDSS模拟组连接

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616604/tms320f280049m-cmpss-analog-group-connection

部件号:TMS320F28.0049万M

您好,

我查看 了图5-25。 模拟组连接(位于数据表中),并有一些问题

1. CMPHPMXSEL和 CMPLMXSEL的初始值为0, 并选择CMPX_HP0、CMPX_lp0。  

此时,比较器的输入状态是否为高阻抗?

我担心未使用 的CMPSSS1_CTRIPL是由XBARFLG1设置的。 在这种情况下,DACxVALA是否应设置为0x0FFF?

2.我知道PGARFILTER路径不可用。 禁用它时, CMPX_HP0、CMPX_lp0是否没有影响?

此致,

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kengo:

    选择CMPX_HP0或CMPX_lp0时,将PGA_of馈入比较器。 PGA_OF也会出现在引脚上,因此,无论PGARFILTER是否启用,馈入比较器的信号将是PGA_OF引脚上的任何信号。

    是的,如果您在CMPSSS模块中仅使用compl或compH,则应将未使用的比较器的DACVAL最大化,以防止伪跳闸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克

    感谢您的回答。 对于PGA RFILTER路径,数据表上有以下注释。

    C. PGA RFILTER路径在某些器件版本上不可用。 有关详细信息,请参阅TMS320F2.8004万x Piccolo微控制器芯片勘误表。

    这是否意味着(C)路径始终处于断开状态,或已连接但无法启用Rfilter?  

    此致,

    Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furuya,

    'C'的措词可以改进。 这意味着PGA RFILTER路径在某些器件版本上不受支持。 重置时,PGA RFILTER路径被禁用,必须使用寄存器设置启用。 该路径仍存在,但在某些修订版上不受支持。