请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0049万M 您好,
我查看 了图5-25。 模拟组连接(位于数据表中),并有一些问题
1. CMPHPMXSEL和 CMPLMXSEL的初始值为0, 并选择CMPX_HP0、CMPX_lp0。
此时,比较器的输入状态是否为高阻抗?
我担心未使用 的CMPSSS1_CTRIPL是由XBARFLG1设置的。 在这种情况下,DACxVALA是否应设置为0x0FFF?
2.我知道PGARFILTER路径不可用。 禁用它时, CMPX_HP0、CMPX_lp0是否没有影响?
此致,
Furuya