This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:顾问文档:ADC:初始转换:变通办法

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616321/tms320f28069-advisoty-adc-initial-coversion-workaround

部件号:TMS320F2.8069万

您好,

勘误表SPRZ342K>

通过将1写入ADCNONOVERLAP,可以显著降低错误的大小

ADCCTRL2寄存器中的位,仅允许在以下情况下对ADC通道进行采样

ADC已完成任何待定转换

 

请您用其他语言告诉我上述情况吗?

这是否意味 着ADC在任何情况下都不会启动?

或者,这是否意味着除TRM解释之外的任何其他要点? :

TRM spruh18g,P521>注:启用ADCCTL2寄存器中的NONOVERLAP位后,会删除采样和转换阶段的重叠。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideaki-san,

    TRM中正确描述了该行为:

    对于多个SOC待定的情况:

    在默认重叠模式下,ADC将开始为转换N的S/H CAP充电 ,而之前的转换N-1 仍在处理中。

    设置ADCNONOVERLAP位后,转换N的S/H CAP将不会开始充电,直到转换N-1完成。

    因此,要详细说明突出显示的文本:

    仅当ADC完成任何待定转换[N-1]时,才允许对ADC通道[S/H CAP for Conversion N]进行采样

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy和Baskaran

    非常感谢。 我明白了。