请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万 您好,
|
勘误表SPRZ342K> 通过将1写入ADCNONOVERLAP,可以显著降低错误的大小 ADCCTRL2寄存器中的位,仅允许在以下情况下对ADC通道进行采样 ADC已完成任何待定转换。
|
请您用其他语言告诉我上述情况吗?
这是否意味 着ADC在任何情况下都不会启动?
或者,这是否意味着除TRM解释之外的任何其他要点? :
TRM spruh18g,P521>注:启用ADCCTL2寄存器中的NONOVERLAP位后,会删除采样和转换阶段的重叠。