请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0049万M 大家好,
F28.0049万M支持2.5V或3.3V的ADC内部参考。
在哪里可以获得这些参考电压的详细规格? 例如温度漂移,偏移....
此致,
卢克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
F28.0049万M支持2.5V或3.3V的ADC内部参考。
在哪里可以获得这些参考电压的详细规格? 例如温度漂移,偏移....
此致,
卢克
您好,Luke,
您应该能够从 http://www.ti.com/lit/gpn/tms320f28.0049万 m 中的数据表中获取ADC内部参考模式规范 。 ADC内部模式偏移在外部/内部VREF模式中大致相同,但在内部参考模式中增益误差要大得多。 内部VREF模式中没有温度漂移的规格。 在ADC内部参考模式的温度范围内,直流/交流性能变化非常小。
如果您需要其他信息,请告诉我。
此致,
约瑟夫