This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万M:2.5V和3.3V ADC内部参考的详细规范

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/615330/tms320f280049m-the-detailed-specification-of-adc-internal-reference-of-2-5v-and-3-3v

部件号:TMS320F28.0049万M

大家好,

F28.0049万M支持2.5V或3.3V的ADC内部参考。

在哪里可以获得这些参考电压的详细规格? 例如温度漂移,偏移....

此致,

卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    您应该能够从 http://www.ti.com/lit/gpn/tms320f28.0049万 m 中的数据表中获取ADC内部参考模式规范 。  ADC内部模式偏移在外部/内部VREF模式中大致相同,但在内部参考模式中增益误差要大得多。  内部VREF模式中没有温度漂移的规格。  在ADC内部参考模式的温度范围内,直流/交流性能变化非常小。

    如果您需要其他信息,请告诉我。

    此致,

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    您的意思是,如果使用内部参考模式,我们不必担心温度漂移?

    此致,

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luke,

    是的,正确。  您将注意到<0.1LSB DC和<1dB AC ADC性能在-40C至155C温度范围内漂移,这不依赖于  ADC参考模式。 在内部或外部参考模式下均可观察到这种漂移。

    此致,

    约瑟夫