This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:使用C2000时是否需要使用MOSFET驱动器IC?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616241/tms320f28335-do-i-need-to-use-mosfet-drive-ic-when-using-c2000

部件号:TMS320F2.8335万

你好

我使用MCU的GPIO作为MOSFET的栅电压。 GPIO为3.3 V,MOSFET的最小阈值电压为2.5 V,放电电压为30 V。我是否需要使用MOSFET栅极驱动IC或将GPIO直接连接至MOSFET栅极?

最佳,

ATA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    ATA Khiabani 说:
    我是否需要使用MOSFET栅极驱动器IC或是否可以将GPIO直接连接至MOSFET的栅极?[/QUOT]

    当然是的!

    此致,

    Gautam